This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我这里有这样一个应用,用TLV320AIC23B实现音频信号的输出,但是要求输出的音频模拟信号在指定的时间输出出来,由于数模转换有延时,因此我在指定时间提前延时时间量将数字信号输给TLV320AIC23B,这样就能保证经过数模转换延时刚好在指定时间将模拟信号输出出来,可是现在有这样一个问题,就是数模转换延时不是固定值,在48kHz采样率下延时量会有正负10us的抖动偏差,这是什么原因?我自己考虑的是经过同样通道的数模转换延时应该是固定值才对,求解答一下。
一般来讲,群延迟是由你选择的滤波器决定的,滤波器确定后群延迟的值也就确定了,不会差很大的啊,你试过几片是这样的呢
目前试过一片,我现在测的是从数字信号给到音频芯片到管脚输出模拟信号的时间差,这个值会大于滤波器群延迟,而且该值会有一定的抖动偏差,这个偏差也就10us左右,这种偏差对于芯片是误差范围内,还是有什么其他原因?
那除了群延时还有什么地方会产生延时,因为我测出来的延时要比群延时大两个采样周期左右。
你好:
请问如何测的群延时?我觉得这个好像不太好测啊。
此外你是什么应用,很关心这个指标?
群延时我是通过对比数字信号经I2S接口给到TLV320AIC23B开始到实际模拟信号输出的时间差来得到的,因为我们这边需要在指定的时间模拟信号从管脚输出出来,因此比较关心转换的时延。
你好:
这样测试测出来的时间应该是还包含了DA转换的时间吧,datasheet一般都是说filter的群延时,群延时应该只是单纯指信号通过这个filter之后产生的延时吧,而且还是指包络信号。
不过如果你很关心这个转换的延时,可能也没有什么办法,因为音频ADC,DAC都是delta-sigma型,这种类型的DAC都是具有过采样,噪声整形的优势,所以比较适合用于音频。但是转换速度慢,比SAR型慢。音频的DAC肯定更注重噪声,音质,对转换速度要求不高。
你的应用是非音频的应用?
是音频的应用,只是目前的应用来说希望D/A转换和A/D转换的延时是确定的而且是可知的,因此只要有确定的转换时延就可以了,目前测得的一个情况是转换延时基本稳定,只是想确定这样的使用存在什么问题吗?
你好:
这样没什么问题。如果是希望转换速度快就得用SAR的AD和DA。