Other Parts Discussed in Thread: PCM1792A, ADS131E08, PCM1792
我在使用PCM1792A的时候遇到了这样的一个问题(电路如图):我在测量PCM1792A的IREF脚的电压值时,发现有低频的噪声(或者电压波动?),约为150uV,频率小于1Hz,现在找不到其他原因,希望能够得到帮助。
具体情况,
1、测量设备TI官方的ADS131E08评估板(数据输出率设置为1kSPS,采三万个点),CH1短路接地的噪声(本底噪声)为14uV。
2、±5V供电模拟部分电源,使用6位半表测(DC档)只有最后一位波动,只跳一个数,约10uV,实际可能更低,但限于只有6位半的表。
3、3.3V供电数字部分电源,使用6位半表测(DC档)只有最后一位波动,跳动一个数,约20uV。
4、为了排除系统时钟影响,我断开PCM1792A的系统时钟输入脚,以及相应与PCM1792A相连的数字信号,发现IREF脚的电压波动(6位半表,DC档)还是约为150uV。
5、使用ADS131E08评估板重测(数据输出率设置为1kSPS,采三万个点),发现电压噪声峰峰值约150uV(采5次取平均得到),噪声为低频噪声,频率在1Hz以下(其实该噪声更像电压波动)。
6、为了验证150uV峰峰值“噪声”究竟是通常的噪声,还是电压波动,我在I/V电路(Rf的阻值一样)后接差动电路,若差动电路的输入为V1,V2,则差动输出为V2-V1,我设置PCM1792A输出电流都为6.2mA。结果发现,差动电路的输出约为0V,噪声峰峰值(同样使用ADS131E08评估板,设置也一样)约为16uV。这说明IREF管教的电压“噪声”其实是电压波动,因为如果是噪声的话,会满足噪声的叠加规律,是不会比两个噪声更小的,因此只可能是电压波动。
现在由于手上没有PCM1792A的评估板,所以没法对照,没能找到IREF脚电压波动为150uV的原因。
那么,问题来了。
现在我的板子上PCM1792A模拟部分±5V供电波动仅仅约为10uV,也没有系统时钟的影响,为什么IREF管脚的电压波动会有150uV之大?究竟是我板子的原因,还是PCM1792A芯片的问题?因为没有PCM1792A评估板做对照,所以这个问题没法进一步解决。希望能够在这里得到解决,因为这么大的波动,肯定是对输出电流造成了影响。
等待消息,希望工作人员或者用过熟悉该芯片的好手出来帮助我。