Other Parts Discussed in Thread: TS5A22364, TPS2010
电路构成:TS5A22364
耳机插入检测pin用来给TS5A22364 切换耳机和喇叭的声道,喇叭PA 是TPA2010D.
耳机插入后,耳机检测引脚拉高后,延迟460ms ,TPA2010D 的 SHUNT 引脚拉低.
在此时间内,TPS2010 音频输入引脚上的杂讯会播放出来,造成比较大的破音.
详细见附件,请问有没有比较好的方法解决,最好是不改变硬件,谢谢!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Other Parts Discussed in Thread: TS5A22364, TPS2010
电路构成:TS5A22364
耳机插入检测pin用来给TS5A22364 切换耳机和喇叭的声道,喇叭PA 是TPA2010D.
耳机插入后,耳机检测引脚拉高后,延迟460ms ,TPA2010D 的 SHUNT 引脚拉低.
在此时间内,TPS2010 音频输入引脚上的杂讯会播放出来,造成比较大的破音.
详细见附件,请问有没有比较好的方法解决,最好是不改变硬件,谢谢!
你的电路构成是一个audio source两个audio output,切换两个audio output吗?如果这样的话一般遵循先断后连的原则。从你的时序来看颠倒了。考虑先shutdown TPA2010D,再切换TS5A22364。
另外,为啥你的电路有这个460ms的延迟?
你好:
1.能否测量一下HP_DET,SPEAKER_RN,SPK_SHUNT_N三根信号在同一场图上?这样便于分析SPEAKER_RN引脚上出来的杂音是在什么时刻出现的。
是在HP_DET上升沿还是已经上升后。
2.您的设计可否将shutdown信号提起,缩短那个460ms,避免POP?
现在更改时序后,喇叭的pop 已经解决了,但耳机插入时的pop 有些大
可否用增加到地电阻和电容的方法来降低pop 音,谢谢!
附档为测试波形
你好:
你说的增加电阻和电容,是说在哪里增加啊?speaker的输出端?你是想说吧这个POP滤掉吗?
这个比较高频,应该是RC没有用的,建议在喇叭的输出端加磁珠。
另外,看你的图,那个POP感觉发生在开关接通的一瞬间,然后接通后又有一个脉冲,确认一下吗,看一下POP发生在哪个时刻。
如果是在开关接通后,那就得看一下有没有别的干扰,例如电源,电源要不要加强去耦,有没有加磁珠隔离。