This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
CT的等效电路建议您联系厂商要一下;
CT引线长不长?或者CT的信号线PCB走线长不长?如果引线或走线比较长也会引入电容的,看上述波形像是电容充放电波形,因此建议尽可能缩短CT引出线和PCB迹线以减少存在的寄生电容。
很抱歉没有NE5532的TINA仿真模型,建议您考虑使用 TLV9362的仿真模型,如下截图所示,您可以在NE5532产品首页点击“ 比较替代产品”以对比两器件参数。
NE5532产品首页链接:https://www.ti.com.cn/product/cn/NE5532
TLV9362提供了其TINA模型,如下路径所示:
你好!用TLV9362仿真。如果从相位的角度来说,应该是可以了。从波形来看,输出的波形不是方波。用OPA2992实际测试,波形和NE5532的差不多。
不知是否有这样的电路可以参考一下?
从波形来看,输出的波形不是方波
您断开后级电路,仅测第一级输出不是方波吗?之所以后级VOUT1输出不是方波是因为电路中有RC滤波电路。
用OPA2992实际测试,波形和NE5532的差不多。
我觉着这里还是CT内部有电容造成的,TLV9362只不过是NE5532考虑替代的产品。
不知是否有这样的电路可以参考一下?
您是指方波电流转换成方波电压的电路吗?一般也就是使用跨阻放大器
你好!在仿真的时候,VOUT(也就是运放的第一级输出)是方波。之所以加RC电路是为了得到一个和实际电压波形一致的波形,然后通过某个方式再还原成方波(通过相位补偿的方式好像不太有用,暂时还没有找到合适的电路或方向)。
关于CT,情况是这样子的。初级电流最大是18A。在网上很容易买到200:1,后面并接了一个小电阻,波形和上面的差不多;自己用超微晶、铁氧体也绕过变比1000:1的样品,波形和上面的差不多。后来做了一个3000:1的CT,这样可以得到一6mA的电流。6mA对于运放来说,是可以接受的。
半桥电路中的变压器的磁材是超微晶(也可能是非晶)。当使用这种磁材的时候,电流波形是不是就是这个样子的(上升沿和下降沿不是很陡峭)?如果说电流波形转换成电压后就是这样子的,有办法变成方波吗(从仿真来看,应该不是通过相位补偿可以实现的)?
当使用这种磁材的时候,电流波形是不是就是这个样子的(上升沿和下降沿不是很陡峭)?
很抱歉,我不了解磁材料,不确定其电流波形是怎样的。
在网上很容易买到200:1,后面并接了一个小电阻,波形和上面的差不多;
您可以咨询下您在网上购买产品的厂商,问他们下电阻采集的信号波形是怎样的?或是不是这种电容充放电的波形?
如果说电流波形转换成电压后就是这样子的,有办法变成方波吗
我没有想到什么补偿方法可以实现;我不清楚您具体需要采集的是什么信号信息?幅值还是频率?如果是频率信息,我想后端您可以加一级比较器来将其转换为方波。需要是最大幅值信息的话,可以加一级峰值保持电路。或其他电路来再次提取您需要的信息。
如果说目前的思路是不能满足要求的话,准备采用I/V+峰值采样电压X占空比的方式,只是在程序上面要多费些事...
如之前所说,我这边没有想到好的解决办法。