This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
原理图如下:
寄存器配置
page 0
0x0: 0x0
0x1: 0x0
0x2: 0x0
0x3: 0x81
0x4: 0x20
0x5: 0x0
0x6: 0x0
0x7: 0xa
0x8: 0x20
0x9: 0x7
0xa: 0x0
0xb: 0x1
0xc: 0x50
0xd: 0x0
0xe: 0x80
0xf: 0x0
0x10: 0x0
0x11: 0xff
0x12: 0xff
0x13: 0x84
0x14: 0x78
0x15: 0x78
0x16: 0x84
0x17: 0x78
0x18: 0x78
0x19: 0x46
0x1a: 0x0
0x1b: 0xfe
0x1c: 0x0
0x1d: 0x0
0x1e: 0xfe
0x1f: 0x0
0x20: 0x0
0x21: 0x0
0x22: 0x0
0x23: 0x0
0x24: 0xcc
0x25: 0xc0
0x26: 0x3e
0x27: 0x0
0x28: 0x80
0x29: 0x1
0x2a: 0xa8
0x2b: 0x0
0x2c: 0x0
0x2d: 0x0
0x2e: 0x0
0x2f: 0x85
0x30: 0x0
0x31: 0x0
0x32: 0x0
0x33: 0x6f
0x34: 0x0
0x35: 0x0
0x36: 0x0
0x37: 0x0
0x38: 0x0
0x39: 0x0
0x3a: 0x6
0x3b: 0x0
0x3c: 0x0
0x3d: 0x0
0x3e: 0x0
0x3f: 0x0
0x40: 0x85
0x41: 0x6f
0x42: 0x0
0x43: 0x0
0x44: 0x0
0x45: 0x0
0x46: 0x0
0x47: 0x0
0x48: 0x4
0x49: 0x0
0x4a: 0x0
0x4b: 0x0
0x4c: 0x0
0x4d: 0x0
0x4e: 0x0
0x4f: 0x0
0x50: 0x0
0x51: 0x0
0x52: 0x85
0x53: 0x0
0x54: 0x0
0x55: 0x0
0x56: 0x5b
0x57: 0x0
0x58: 0x0
0x59: 0x0
0x5a: 0x0
0x5b: 0x0
0x5c: 0x85
0x5d: 0x5b
0x5e: 0xde
0x5f: 0x8
0x60: 0x0
0x61: 0x0
0x62: 0x0
0x63: 0x0
0x64: 0x0
0x65: 0x0
0x66: 0xc2
0x67: 0x0
0x68: 0x0
0x69: 0x0
0x6a: 0x0
0x6b: 0x0
0x6c: 0x0
0x6d: 0x0
0x6e: 0x0
0x6f: 0x0
0x70: 0x0
0x71: 0x0
0x72: 0x0
0x73: 0x0
0x74: 0x0
0x75: 0x0
0x76: 0x0
0x77: 0x0
0x78: 0x0
0x79: 0x0
0x7a: 0x0
0x7b: 0x0
0x7c: 0x0
0x7d: 0x0
0x7e: 0x0
0x7f: 0x0
IN2L,IN2R 有音频输入(音频输入线还接着,这是有噪音输出.
明白您的意思了
IN2有输入信号,有可能IN2的信号耦合到了IN1的输入端,您可以用示波器看下IN1输入端是否有干扰?
不使用的输入端IN1您为什么不设置不接入PGA?
这两路信号间的耦合系数应该是不相等的,即IN1对IN2的影响程度与IN2对IN1的影响程度不一样。所以还是建议您用示波器看下IN1输入悬空IN2有信号输入时IN1输入端是否有干扰?
我们的场景是这样的,音频从a设备的TLV320AIC3101 进,经过ADC,I2S到soc,编解码后,从b设备soc 经 i2s 从b设备TLV320AIC3101输出,拔掉a设备的接IN2的线,噪音消失,因此只知道噪音是从a设备的IN2进,跟输出应该关系不大
因为您测量IN1的输入并没有噪声,所以我考虑可能是A设备的IN2的线干扰了B设备的模拟输出,即DAC后端受到了干扰。您是否有办法改变B设备的模拟输出端与A设备的IN2信号线的距离?再看测试结果怎样?
应该是A设备的ADC已经受到干扰了,因为音频经过A设备编码后,通过网络传输到B设备的,而且B设备对音频解码后不经过TLV320AIC3101输出,直接HDMI输出都有噪音
那您测量IN1的输入是怎样测量的?是否可以使用示波器的AC档仅测量其输入的交流成分?也建议您交叉设置后测量IN2的输入端的噪声是怎样的?以对比IN1和IN2输入端的噪声
好的,感谢您的测试和反馈!
反之,配置IN2连接了ADC,IN1没连接ADC,信号接到IN1没声音输出,也没噪音输出
这两种配置是类似的吗?按理说现象应该是一样的才对。两种配置您是否进行了比对,有什么设置不同的地方吗?
另外,输出噪声大不大?您测试多块板子都是这种现象吗?
这属于串扰,只能修改PCB加大走线间距降低两信号间的耦合来解决,配置寄存器也只能配置被干扰通道的增益来降低输出噪声。
有一点我有点奇怪,电容耦合串扰的话,应该是信号幅值变化最快处(频率最大处)易耦合到其他传输线,但看您附图信号干扰处是信号变化较慢的地方。正弦信号幅值变化最快处是过零处(正弦求导可得出)。
您测试干扰只与信号幅值(大于3.2V)有关,与信号频率有关吗?