Part Number: PCM6240-Q1
大家好,我们目前有了下图这样的一个AMIC选型,AMIC spec对外接ADC电路的要求和PCM6240建议的参考电路有些不一致,请问这边是应该参考AMIC物推荐的设置,还是参考PCM6240的建议
MIC spec 建议外接电路如下图,680Ω上拉到 8V,单端,INP端AC耦合

下图是PCM6240 参考设计要求,上拉1.1K到MICBIAS,INM和INP都预留了22uF电容

This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Part Number: PCM6240-Q1
大家好,我们目前有了下图这样的一个AMIC选型,AMIC spec对外接ADC电路的要求和PCM6240建议的参考电路有些不一致,请问这边是应该参考AMIC物推荐的设置,还是参考PCM6240的建议
MIC spec 建议外接电路如下图,680Ω上拉到 8V,单端,INP端AC耦合

下图是PCM6240 参考设计要求,上拉1.1K到MICBIAS,INM和INP都预留了22uF电容

您好,
AMIC spec对外接ADC电路的要求和PCM6240建议的参考电路并不矛盾:

在单端、AC耦合输入时,其中J3没要求安装。电路形式如下datasheet 截图:

最大上拉电阻值取决于输入信号摆幅和设置的MICBIAS值,可以使用下面EXCEL表格工具计算:
在选择输入耦合电容的值时,其值与输入阻抗形成的高通滤波器不影响输入信号就可以,其中输入阻抗值上述EXCEL表格也可以计算出。