This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我用一个DDS信号发生器芯片AD9833产生正弦波信号,用NE5532放大,然后再用NE5532做了一个有源滤波,然后有D类功放芯片TPA3116D2进行功放率放大!
现在出现了一个问题!
蓝色信号是DDS出来的波形,黄色是经NE5532放大和滤波后,要进入功率放大时的,波形,此时,功率放大芯片没有供电,波形还算是正常.
上面是当打开功放芯片后,蓝色信号是DDS出来的波形还算正常,黄色是经NE5532放大和滤波后的波形,明显受到干扰!!!
这个问题有什么解决思路没有???
您好,看起来像是layou布线的原因,功放芯片的电源走线和NE5532 的走线离得很近吗?
谢谢回复!
板子长x宽为:97mmx71mm:
功率电源与NE5532的分布如下图:
我用4层板,中间一层是电源层全是功率电源:
如下图
请参照这些文件 !谢谢指导!
您好,我没理解错的话,绿色部分为电源的话 ,那距离TPA31116的Rin输入很近了是吧?因为我看EVM板子的布线更合理,RIN端距离电源走线比较远。
如果是电源近是主因,那问题比你说的还严重,因为我还有一层是电源层,更接近于Rin;
我下一步用两块板进行测试,看看有没有改善,用一块电路板实现功放,另一块板实现一级放大,有了结果 再沟通,谢谢!
用一块电路板实现功放,另一块板实现一级放大,将PVCC电源远离NE5532,效果明显,现在测试前级放大波形已经没有明显的杂波:
但是有一个问题,在示波器选择正常采样,波形有抖动,选择平均,波形是好看很多,但幅值好像有时突然减小,不知道是示波器的问题,或是其它问题!
示波器有单笔采样,有像类似测试眼图的累积采样。平均采样是累积采样的取平均值吗?
如果多笔累积采样,幅值没有出现降低,我想平均幅值也不会降低。
视频来看,像是在切换过程中突然出现的幅值降低。