This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
TLV320AIC3104+TAS5411
1、配置成PCM(TDM)模式,贴了C4620,输出有噪音,去掉C4620后无噪音
2、配置成I2S模式,贴了C4620,无噪音。
3、TI的EVM上也有C4620这颗电容,请问这颗电容的作用是什么?为什么会带来噪音呢?
您好,我在AIC3104EVM和TAS5411的EVM user‘s guide中没看到C4620这颗电容,您附件中的电路图是哪个文档的?
DNP这里是没有焊上的意思,我想这里也是预留一颗电容,以防在后续调试当中遇到问题加上去,进行debug。
原则上来说这颗电容是不需要的,前端输出加上2.2uF AC耦合电容到输入端就可以了。
实测增加这颗电容后,CODEC输出的噪声会变大,请问这是什么原理?
codec输出噪声变大,就可以不用加。
这里预留电容的目的我想主要是为TAS5411输入端考虑的,防止输出有高频噪声影响到后端输入,主要还是想起到滤波的作用,另外前端如果有交变电压通过对电容充电保持电压稳定性。但是也不能说电容对每个高频信号的滤除都有明显的作用。所以这里只是预留。
那关于为什么噪声反而变大了,您用的什么电容?电容的ESR和ESL尽量低。这里产生噪声很有可能和外围电路发生干扰。
用的AC0805KKX7R7BB225,ESR和ESL如下,去掉电容后噪声频率不变,幅值会降低。