This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

TAS5822M: 写入eq的时候不起效变成了bypass的eq

Part Number: TAS5822M

你好:

问题:在正常播放歌曲(有信号源输入到功放)的时候,切换eq(寄存器全部写入)会变成bypass的eq,暂停播放歌曲(没有信号源输入)的时候,切换eq就能起效。

已经测了输入功放的输入源是正常的。

  • 在正常播放歌曲(有信号源输入到功放)的时候,切换eq(寄存器全部写入)会变成bypass的eq

    您好,也就是说播放歌曲的时候,寄存器66h的bit0 这里读取会是1,bypass EQ是吗? 歌曲暂停的时候,这 bit的值为0。是这个意思吗?

    换句话说,寄存器66h的bit0配置为默认值0,但是播放歌曲的时候,发现这bit读取的值为1?

x 出现错误。请重试或与管理员联系。