This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
用运放做一个甲乙类功放,用哪种芯片较好。
亲,打算做多大功率和多大频率范围?负载多大?
功率10w到100w,其实我也不知道要做多少瓦的,尽量大一点,频率正常的音频信号频带范围就可以了,负载8欧姆。要是能附上电路图就更完美了,能不能再讲解一下电路图中各个元件的功能和选哪种芯片,实在太感谢了。(甲乙类功放哦),还有一个问题,用运放做甲乙类功放,我要是做出来了,怎么检测我做的就是一个甲乙类功放呢,它有什么特征呢。
亲;所谓的甲乙类功放,只不过是乙类的妥协物。实质是有略微偏置的乙类放大而已。它主要改善了交越失真。用静态电流测试就可以分辨是否是甲乙类放大了。
甲类的静态电流最大,甲乙类次之;略大于次莫级静态电流,乙类最小;基本只是次末级的工作电流。
亲;对于绝大多数线性集成音频功率放大电路,都是甲乙类放大模式。如LM3886等。
这是一款用NE5534运算放大器制作的80W甲乙类功放原理及其详解的链接,请参考。
http://www.eleok.com/forum.php?mod=viewthread&tid=19430
用万用表测静态电流吗,我测出来怎么知道这个电流符不符合甲乙类的静态电流啊,有没有一个参照啊,
亲;只要断开功放管基极前后;测量静态电流差异比较大;就能判断出状态。
用了运放还要加三极管吗,,那个断开功放管基极前后,测量静态电流差异比较大是什么意思啊,测两次吗,差异越大,说明是哪种状态啊,,
亲;运放不能出到10W以上功率,自然需要用三极管或MOSFET做功率输出。建议看看前面给的链接。