Part Number: PCM5121
Other Parts Discussed in Thread: PCM5142
- pcm5121里面EQ如何设定做1.1通道输出
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好,应该是使用TIBQ这个计算工具,针对我们的很多音频器件都可以使用它,它是Biquad滤波器的系数计算器。使用GUI软件设置滤波器响应并获取系数。
. https://www.ti.com/tool/COEFFICIENT-CALC
您好,1.1通道处理流程需要提供独立的低音扬声器和高音扬声器通道处理能力。PCM5121我需要确认下是否支持。
同时您也可以参考下这篇应用手册关于Coefficient RAM Access Mechanisms:
您好,调试EQ1,EQ2都是同步跟随变化的,我需要的是调EQ1配置后,EQ2不能和EQ1配置一样,这样才能分出1.1通道,如EQ1与EQ2同步跟随变化就不能分1.1通道出来吧...
您好,这边已经确认,按照您附图这样流程去构建的话,确实不可以单独更改。
但是如果您自己构建流程,并将需要的组件拖动到流程中,则可以独立地更改双二阶滤波,实现1.1通道输出。
经操作把pcm51xx Rom移到右侧后,不支持拖动,构建不了流程...
只有pcm5142移到右侧支持拖动,可以实现自己构建流程
如pcm5121不支持拖动,为什么JBL charg5怎么又能实现1.1通道输出...
他们用pcm5121又是通过什么操作来实现1.1通道输出的呢
知道吗?谢谢
您好,51xx拖动不了应该是因为它是51xx ROM。是没法拖动的。
每个模块如果是自己拖动进来的就可以对其单独进行配置,您使用的是哪个GDE软件?
这个和哪个版本GDE软件有关系吗...
这个应该是和GDE版本是有关系的。我和美国工程师确认的时候,他使用的GDE软件没有PCM51xx ROM这个器件,其他均像5142一样是可以拖动的。
您好,我这边确认下6.0的版本还没有发布,目前可申请到的都是5.95版本。但是不论是哪个版本,都是可以单独配置。
具体如何配置或者user's guide,很抱歉可能涉及到NDA的问题。
我个人认为,从您目前视频配置来看,不能拖拽是因为PCM51xx ROM的限制,是否有窗口是可以单独将biquad 拖拉进去进行配置的?
您好,抱歉具体如何单独进行配置我这边没有user's guide可以提供给您。
您的这个问题之前我提交到英文E2E上,链接如下:https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1261515/pcm5121-pcm5121
我的建议是您直接在上面跟进,看下他们是如何回复的。
给您带来不便非常抱歉。
您好,可能涉及到NDA的问题,所以我这边无法给您提供配置方法。
我的建议是您在英文E2E上咨询下美国工程师,他们如果能提供的话可能需要审核然后再给您私信。
您在上述链接中跟进一下吧,问下具体怎么实现1.1 channel输出,是否有相关配置可以参考。
如果有需要签NDA的话,美国工程师应该会给您私信的。