下面是相同音量下,接负载和不接负载 示波器的图形; 请问是什么原因引起的? 硬件还是TAS的软件?还是其他?


This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好,输出滤波电路电感饱和电流是否足够?或者说测一下流经电感的电流大小。如果电感的饱和电流不够的话,将会产生纹波电流。
另外,配置的gain level是哪个等级?PVDD是14.8V电压,那么输出端电压为多大?如果Gain设置的很大,输出接近饱和,则会发生削波。
还有,这是在TAS6424的输出端测试的吧,输出没有加其他buffer吧?
您好,纹波电流我的意思是电流中的高次谐波。
另外,我指的加buffer比如使用单位增益运放做buffer,是否由于运放饱和导致的削波。
断开喇叭,直接在喇叭线束末端测试的; 其他buffer指什么?
不需要断开喇叭,直接在TAS6424的输出端测量,波形会削波吗?
接的不是喇叭是4欧姆100W的模拟负载; 如果不接负载就不会削波
带不了4ohm 100W的负载啊。
100W的话需要电压20V(根据U^2/R)。
20V是有效值,那么输出最大值为20V/0.707=28.3V左右。
而PVDD是14.8V供电,最大输出功率为(14.8*0.707)^2/4ohm=27.4W.
能否留个联系方式,这样一天一回复太慢了
很抱歉,因为每天帖子非常多,我们也是按照顺序并且尽快给您答复。
您有尝试增大PVDD电压或4ohm功率较小的负载测试吗?
目前PVDD是不能支持最大输出功率的。就像您说的,100W 是负载最大承受值,但是它需要的电流大,目前的PVDD是不支持输出这么大电流的。
您看下这个问题:
您好,还在进一步确认中。
另外,当接上负载,输出clip时,warn引脚是否被拉低?
状态寄存器0x24的值为多少,从而确认是否能读取到clip detect?
您好,黄色波形peak值是14V左右, CH2蓝色通道PVDD是14.9V吗?
那MOSFET有导通电阻Rdon,电感有等效串联直流电阻都会分一部分电压。
建议您将PVDD提高到18V再验证下好吗?这样我们可以进一步判断除了PVDD,是否还有其他问题导致?
单个喇叭我们要求的最大输出电压rms是9.03V; 标准负载是4欧姆20W的汽车喇叭; 针对这个要求结合14天我贴的原理图,理论上PVDD多少才能不削顶
PVDD 能输出多大电流? 20W的话理论上需要输出9Vrms左右,所以输出peak值为12.8V左右。
不同的gail level输出电压电压的peak值不同 ,参考如下配置,所以如果需要12.8Vpeak,Gain level需要配置为gain level2,因为gain level1的输出最大为7.5V。 要得到15V的peak output,那么PVDD至少要大于15V。

另外,我也请教了资深的音频工程师,他给的回复如下:
您之前提到如何去计算PVDD到底使用多大的值才不会削波? 这个是无法确切计算的,通常情况下使用AP,专业的音频测试仪器来评估这个值。
关于4ohm@20w的负载出现削波,他的意思如下:
maybe manufacture says 20W, but did they say it's unclipped power? Because it's also common seen at audio area to give 10%THD power as maximum. 10%THD is also a very large clipped waveform, could only tested by AP.
您好,
34音量7V开始就有了失真
我们实际用EVM板或电阻测试的时候没有出现失真,所以这个现象看起来是喇叭的问题,不是功放的问题。
还是建议您使用专业音频测试仪器AP测试下OUTP和OUTM的压差。
您好,根据您使用AP测试的波形,有以下几点建议:
1. 还是要检查PVDD,在PVDD的引脚端进行测试。
2.输入信号可能有些问题,使用飞线从AP发送I2S 确认是否正常工作。
3.关于音量的寄存器0x05~0x08是否进行设置?
您好,关于
1) pvdd电压 >=14.4v 这个硬件已经量过很多次了;
2) 电压调整到18V,能保证9Vrms正常输出; 所以I2S输入信号肯定是正常的;
3)0x05~0x08值都是0xc8;
我也请教了资深工程师,他给的回复如下:
Then it seems there's some other resistance along the path, maybe the cable, connector, or other components. That resistance take up too much voltage, the only way to solve this problem seems to use larger PVDD voltage.