Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI
大家好,
我打算使用LM3886在一些超低频的音频应用中,关注的频段通常在0.1(可能会更低0.01)~300Hz。根据说明书Fig.49 开环响应,器件在低频似乎存在一个影响性能的极点,但是存在一下几个问题
1、Fig.49 只有高于200Hz的幅频响应,低于此频率的幅频响应看不到,难以进行相关设计。能否提供一些该器件低频性能,或者全频段的频域描述。
2、根据相位图可以看到,中高频从90°至180°变化,此处相位是否是绝对值?我用一些简单的一阶系统进行拟合,感觉似乎有偏差。
3、对于这类频率应用,是否类似的音频驱动选择或者架构推荐,功率需求可暂时不考虑。
盼复,祝好。