TPA3116使用问题:
1. 输出电感用 10UH+0.68U和22UH+0.68U 正常使用性能有哪些区别?
2. 输出电感如用 10UH+0.68U和22UH+0.68U 是否都可以用4欧和8欧喇叭? 如不可以要怎样改?
3. 有客户反映,接喇叭前如串有分频器用,声音稍开大会断音,不可以接分频器用吗?
求解
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
谢谢 Flora Wang 的解答!
1. L和C的参数可随意改动, 只要截止频率在 30-50K 范围内就可以了。 对吗?
例如: L=22uH , C=0.68uF 结果f=29.1K 对吗?
L=10uH , C=0.68uF 结果f=43.1K 对吗?
2. 如LC用10uH+0.68uF和22uH+0.68uF,都可配用4ohms和8ohms的喇叭, 只是Q值会不同, 如Q值太大有可能会断音。 Q值最大多大才合适呢?
3. 不接分频器是正常的, 喇叭如串有分频器后, 声音稍开大会断音。 是不是分频器的LC影响到Q值呢?
求解
你好:
1.你的计算是对的。人耳听到的音频范围是20-20KHZ,所以f在20K以外即可。但是我们很多EVM给出的是100K或者60K,是为了保证在20K处的衰减在3dB以内。
所以29K还是43K取决于你是否希望20K附件更平坦。
2.Q值多大没有固定的结论,取决于播放的音乐的高频成分和喇叭。大多数情况下,喇叭是4ohms还是8ohms是都可以的。
3.请先确认是否是电感饱和了,是否电感电流值不够。同时推荐附件中的文章,附件中与你的问题相关部分我都标记了,看你描述的跟这个问题比较接近,建议阅读附件,分析一下。