Part Number: TAS2563
1. SBCLK/FSYNC信号上是否有Schmitt Trigger设计,对应的Vhys是多少?
2. TAS2563在一组TDM连接八颗AMP的设计上,有推荐的设计方案和需要注意的地方吗?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
SBCLK/FSYNC信号上是否有Schmitt Trigger设计,对应的Vhys是多少?
您好,我认为. SBCLK/FSYNC上没有Schmitt Trigger的设计,如果有的话,datasheet中会给出Vth+和Vth-的阈值。
TAS2563在一组TDM连接八颗AMP的设计上,有推荐的设计方案和需要注意的地方吗?
抱歉,您指的TDM8 格式吗?一帧有8通道的数据,您指的如何接8颗运放呢?我不太明白您的应用。
您好,我认为. SBCLK/FSYNC上没有Schmitt Trigger的设计,如果有的话,datasheet中会给出Vth+和Vth-的阈值
你好,那么请问如何解决一组I2S/TDM信号接多颗TAS2563时,走线分支引入的回沟问题?
抱歉,您指的TDM8 格式吗?一帧有8通道的数据,您指的如何接8颗运放呢?我不太明白您的应用。
就是指一组I2S/TDM信号同时接在8颗TAS2563上。
您好,明白您的意思了,那目前遇到的问题是因为一组信号同时接在一颗TAS2563上,即使驱动能力够,但因为阻抗不匹配出现了回沟现象,这种情况一般会使用扇出器件一路输入,相同的多路输出来解决此问题。
那目前遇到的问题是因为一组信号同时接在一颗TAS2563上,
接多颗TAS2563时,走线分支引入的回沟问题,在没有Schmitt Trigger设计的情况下要如何解决呢?
这种情况一般会使用扇出器件一路输入,相同的多路输出来解决此问题。
没明白怎么解决的
出现回沟,是因为一路输出接到多路输入上导致的阻抗不匹配。
这种情况可以通过使用fanout器件来解决,比如通常一个参考时钟给多个器件做时钟输入,就可以考虑使用clock fanout buffer,1路输入,10路输出。类似下面器件.
https://www.ti.com/product/CDCLVP215
那如果SCLK接到多颗TAS2563上,也是可以考虑使用这类器件 ,比如是LVCMOS输入还是LVPECL电平输入,需要几路输出,频率范围等参数去考量。