Other Parts Discussed in Thread: TAS5716, TAS5717, TAS5727
Ti的大侠你们好:
1、 我们想做一个精简的2.1系统,( 20w+20w)+80w subwoofer, i2s输入, i2c控制,经过多次选型,打算用TAS5716 配合外部功放拓展实现(因5716带2组PWM输出 SUB+HP).
2、 我们查阅TAS5716 datasheet后发现, 并没有其EQ和低音处理方面的控制协议(寄存器配置表)
3、同时我们注意到TAS5717、TAS5727 等都有一个GDE的工具方便生成寄存器配置代码, 但没有TAS5716的相应配置程序, 请教如何配置。
4、如有相应的控制协议,是否能在音频播放的时候,通过MCU 的i2c实时的调控,譬如EQ和DRC,以及低音分频等参数,还是必须中断播放,重新启动初始化配置,选择另一个(套)配置文件,
谢谢,预祝新年快乐!