This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
TPA3255芯片我参考官方的EVM电路做了2款PCB,购买了2片TPA3255芯片,现在无法解决复位引脚在使能和禁用时的啪嗒声。
电路前级是PCM5242,TPA3255处于BTL模式,48V供电,CSTART电容选用10NF,输入耦合电容为2.2UF的陶瓷电容,当我用芯片1装上PCB测试时,复位引脚使能和禁用的时候AB输出通道的啪嗒声大于CD通道,当使用芯片2装上PCB测试时,CD通道的啪嗒声大于AB通道,这种现象在我设计的2块PCB上现象一致,输入对地短路不会改善。
如果是PCB设计问题,2块板的故障现象应该不会那么的一致,所以是否存在其它错误或者是芯片制造一致性问题。不可否认的是2片芯片在复位引脚使能和禁用的瞬间均会出现比较大的啪哒声,在上电的时候啪嗒声是小于复位引脚动作带来的啪嗒声。
有什么方法可以解决这个问题吗,因为项目中需要功放进入省电模式,必定在中途会使用复位引脚进行芯片复位。
很抱歉现在才回复您的问题
这种现象在我设计的2块PCB上现象一致,输入对地短路不会改善。
如果是PCB设计问题,2块板的故障现象应该不会那么的一致,
根据您的描述,一个板子是AB通道的啪嗒声大于CD通道,另一个板子是CD通道的啪嗒声大于AB通道。您说的现象一致具体指什么?
电路图和官方的EVM电路图一致吗?或者您可以附上我再看下吗?
PCB 设计与EVM相比有什么特殊的地方吗?
我的意思是手上有2片TPA3255,假设是A1和A2,同时我设计了2种PCB,假设是PCB1和PCB2。
不管我把A1装在PCB1还是装在PCB2上,表现都是AB通道的啪嗒声大于CD通道,AB通道的啪嗒声比较大,5米开外都可以听见,CD通道的啪嗒声非常小,2米开外就难以听见了。
当我把A2装在PCB1或者PCB2上,表现都是CD通道的啪嗒声大于AB通道,CD通道的啪嗒声比较大,5米开外都可以听见,AB通道啪嗒声即使比较小但也达不到A1的最小水平。
以上测试输入耦合电容是2.2UF的X7R材质陶瓷电容,简单用万用表做了容量配对,相对误差在0.1UF以内。当我使用10UF的同材质耦合电容时,啪嗒声更大。
所以我不知道产生啪嗒声的具体原因是什么,是否是购买的TPA3255芯片本身存在问题或者是其他原因,不可否认的是现有的2片芯片在啪嗒声的表现上有较明显的差异。
已上传PCB附件,是否可以帮我检查PCB布局和走线,谢谢。
感谢您提供详细的信息。
向您确认下,您是使用的TPA3251是吗?而不是标题中的TPA3255?
您去掉输入前端的滤波电路,输出现象是否发生变化?然后将前端AB通道与CD通道的输入耦合电容互换一下,输出现象有没变化?
我昨天测量了2片芯片各通道的BST电容对地电压,啪嗒声表现优秀的那个声道P、N通道的BST电容压差大概在0.002V左右(PN功率输出引脚直流约2mv);啪嗒声较大的声道P、N通道的BST电容压差大概是0.02V左右(PN功率输出引脚直流约18mv),BST电容压差和直流输出明显要高不少,这些差异最终体现在了啪嗒声强弱上了?这个差异是不是芯片制造工艺所带来的偏差,能不能通过外部电路进行优化?
仔细琢磨了下,其实您两款PCB分别测试芯片A1和A2的现象,也表明了是芯片的问题,不是外围器件的问题,因此建议您确认下所使用芯片的来源,最终购货渠道是不是TI?或者建议您在TI官网购买2片芯片再测试下,在TI官网购买芯片的方法是在芯片产品主页,如下TPA3255的产品主页链接,打开后点击右上角“立即订购”,页面会自动滑到购买处: