Other Parts Discussed in Thread: PCM2912
看资料,PCM2906C引脚5,6,7,8,9是功能控制,现有如下疑问,
1.当6脚一直处在高电平状态下,音量是否会自动调整到最大音量输出.
2内部均衡器如何关闭,资料18页图31.
3.PCM2906C可以同时工作在输出音频信号和输入音频信号状态?
4.PCM2906C引脚5,6,7,8,9功能控制,有具体的组合功能详细介绍?
期待你们回复!
谢谢!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
.当6脚一直处在高电平状态下,音量是否会自动调整到最大音量输出.
不会自动调整。
内部均衡器如何关闭,资料18页图31.
P18的figure 31内部框图并没有看到内部集成了均衡器呢。并且我在数据手册中也没看到相关均衡处理的内容描述。

PCM2906C可以同时工作在输出音频信号和输入音频信号状态?
PCM2906内部没有mixing功能,如果正在接收USB信号,不论是 来自 SPDIF 输入或 ADC 的音频数据都不能在 PCM2906内与来自 USB 主机的等时数据混合。
不知是不是误解了您的问题。
PCM2906C引脚5,6,7,8,9功能控制,有具体的组合功能详细介绍?
HID 0/1/2 可以控制音量的volume up/down 以及mute, 但是这些功能在playback 回放端,PCM2906内部没有任何的PGA gain可以进行控制。
像其他类似器件PCM2912有类似功能可以对其进行控制。