Part Number: TAS5411-Q1
TAS5411应用有个问题烦请问一下,Open Load和shorted load两个状态
不更新,open load不管接不接喇叭都是open,重启也不变,不知道需不需要经行其他设置
0x02寄存器, 目前是在play mode, 请问怎么配置才可以不在 mute或者 play mode下呢
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Part Number: TAS5411-Q1
TAS5411应用有个问题烦请问一下,Open Load和shorted load两个状态
不更新,open load不管接不接喇叭都是open,重启也不变,不知道需不需要经行其他设置
0x02寄存器, 目前是在play mode, 请问怎么配置才可以不在 mute或者 play mode下呢
您好,
如下datasheet 截图所示,进入Load诊断的条件是退出STANDBY状态(STANDBY=高)或设备进入故障状态。您在重启的过程中是否按照下面步骤:
上电时:
STANDBY = LOW
MUTE = HIGH
供电稳定后,改变控制信号状态:
Standby = High
Mute = low
当Standby 变为高时,Load 诊断开始执行。
如果设备正在play状态,然后open load,不会进入load诊断,因为此时不会进入故障状态(dc detect, overcurrent, overvoltage, undervoltage, or overtemperature)。