Part Number: TAS5612LA
Other Parts Discussed in Thread: OMAP-L137
请问TAS5612LA的PWMA/B/C/D信号类型?是不是可以直接接SPWM信号,即正弦脉冲宽度调制信号。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
请问TAS5612LA的PWMA/B/C/D信号类型
即我们通常所说的脉冲宽度调制PWM信号。
是不是可以直接接SPWM信号,即正弦脉冲宽度调制信号。
我没有找到相关应用或测试以及相关资料。如果输入可以接收SPWM信号的话,我想数据手册中也是会描述的。 另外,SPWM一般是应用在电机驱动,逆变电源领域的调制技术,所以我认为使用TAS5612不合适。
您好,放大正弦波可以考虑使用运放来实现。
您提到的MCU或者DSP输出什么样的PWM信号,我这里不太明白您的意思。
动态调节正弦波幅度的方案我们目前没有。
明白了, 这也是您开头为什么咨询是否可以SPWM输入的原因了。但是很抱歉我可能帮不到您,因为我没有找到TAS5612的类似应用案例。
并且DSP或者MCU如何将PWM表征正弦信号,我也没有实际案例分享。
或者您咨询下英文E2E吧,E2E的资深产品工程师应该可以回答是否可以使用SPWM输入: