This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Ti工程师您好,项目上有用到PCM1795这枚芯片,因为它具有DSD解码与PCM解码功能,之前没有使用过类似产品
有两个问题请教下:
1、用MCU初始化PCM1795让它能正常工作,至少需要配置哪几个相关寄存器
2、如何在通电的情况下 切换PCM模式和DSD模式 或者说 必须要重启才能生效?
?? ? 说:如何在通电的情况下 切换PCM模式和DSD模式 或者说 必须要重启才能生效?
register bit5=1 为DSD模式,bit5=0 为PCM 模式。
?? ? 说:用MCU初始化PCM1795让它能正常工作,至少需要配置哪几个相关寄存器
我看了下数据手册,register 20 RSRT,以及register 23 device ID需要初始化时配置。其他的寄存器好像没有要求初始化的时候配置。
不需要 MCU也能直接工作吗
谢谢 回复
需要有主控的。