Other Parts Discussed in Thread: TPA3116D2
我按照官方电路开发了一块TPA3116D2的电路板.
电路图是按照上图画的,供电电压是22V,输入信号是从INP输入,INN通过电容105对地 。SD与FAULT短接通过100K连接到VCC
1.电源电压是22V.但是一加假负载就保护(4 OHM水泥电阻)在不加散热片的情况下测试?不管信号大小都保护.请问是为什么.
2.我发现这个机器在不加信号的情况下输出部分有0-5V之间的飘动直流?加满信号的时候直流有70MV左右.请问怎么解决直流问题.如果没有信号的时候那样不是会有烧喇叭的危险.