Part Number: PCM4220
数据表上显示 该芯片35pin 为MCLK 时钟信号输入引脚
但我时钟没搞明白,这个MCLK 在芯片为主模式条件下, 它是来自外部晶振提供的信号, 还是来自DSP芯片,提供的MCLK信号?
我尝试用12.2881的有源晶振给它提供这个 时钟信号,但芯片似乎无法正常输出 IIS信号,请问我该怎么处理。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好,主模式或从模式下,MCLK可以来自外部的DSP也可以是其他时钟源。主从模式的区别在于BCLK和LRCK的是输入还是输出。

我尝试用12.2881的有源晶振给它提供这个 时钟信号,但芯片似乎无法正常输出 IIS信号,请问我该怎么处理。
能详细描述下您应用吗?无法正常输出I2S信号具体指的什么,您认为是MCLK这里的问题吗?