This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

tlv320aic23B采样输出问题

大概配置是这个样子,TLV芯片做为主,mcbsp为辅,然后TLV配置的是8K的采样率,也就是DAC,ADC都是8K采样率,输出500HZ的正弦波(16个采样点),和输出1K的正弦波(8个采样点),以及输出2K正弦波(4个采样点),正弦波幅度是固定不变的,输出的正弦波,即经过TLV后DA后输出的正弦波,幅度逐渐变小。500HZ的时候,比方说赋值为300mv,1k的时候可能输出就只有250MV了,

一开始怀疑是采样率太低,由于过采样等,使得频响变化

将TLV的采样提高到32K,上述问题依旧存在。

另外,比如32K采2K的信号,16个采样点,和8K采500HZ的信号,也是16个采样点,送给TLV的16个采样点是一模一样的,TLV输出的赋值,32K的时候比8K要小!也不能理解。

很急,求解决,关于其他配置,已经由多人检查验证多次,硬件上也没有任何干扰。

 

  • 你好:

    1.建议检查一下音源是否幅度过小。

    2.codec里面有调节音量的寄存器,可以试一下,看不会增加输出幅度。

    3.检查一下MCBSP接口和codec接口是否配置对了。还有检查音频格式和位数等也是否配置正确。

     

  • 幅度都按最大送的 调节音量输出幅度会变 接口配置即各种格式均验证无误
  • 能不能直面回答这个问题,而不是说一堆没用的配置, 说的直白一点,这个芯片是不是频响特性很差?还是验证了非常好的频响特性,一定是我用的问题
  • 你好:

    TI release的芯片主要是Active的状态都是推荐使用的,每个芯片出厂前都是有测试的,可以保证质量和设计的。

    codec是语音芯片,在20-20KHZ都有良好的频响。你采用的是8K的采样率,根据奈坤斯特采样定律,在4K以下都应该有良好的频响。你可以看一下诸如figure 3-19中的频响曲线,cut off都是在0.5fs。

    我建议你把音量调大一点,在不同音量下,多测试几次,你当前的信号比较小,也不一定测的是准的。多做几次测试,看一下衰减是否有规律(有几个db?),再做判断。

    我说的配置,你该检查的还是得检查,这些都是必要的。