Other Parts Discussed in Thread: TAS5731M
请问tas5731m PBTL模式下,寄存器怎么配置?
项目比较紧急,盼ti的技术专家回复。谢谢!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你好:
有如下两个配置要做:
1.PBTL PIN =HIGH
2.配置0x25寄存器为: 01 00 22 45
Flora Wang:
谢谢您的回复,
其实我现在是PBTL遇到问题了,
我用的是 30w 8欧 @24v ,用正弦波1k测试,上电直接满功率(30W输出,0x07寄存器写入了0x2a(+3db)),功放会保护(无声),用EVM读取 0x25,发现原来配置的 01 00 22 45已经变成了 01 3e 22 45。 我先用 0db上电,然后再调到+3db,可以长时间无问题(+3db才达到30W)。
我的配置如下 :
初始化tas5731m以后,以后只会改写0x07寄存器。
另外:上电满功率输出(+3db)不接负载,0x25读出的数值和配置的一致,但是只要把负载一接,马上变为了 01 3e 22 45.
上电软启动,也许可以解决你的问题,就是上电后缓慢的增大音量,直到你设定的输出音量。很多的音响都有这个功能,因为上电瞬间会有冲击电流,如果PCB设计不合理的话,容易导致芯片复位。
Jason:
谢谢您的建议,我们也考虑了,但是在上电以后的中间,如果从静音调一下子调到最大音量(1khz 0db)也会出现这样的情况。可能都需要做音量缓慢调节。
你好:
出现这样的情况,应该是PVDD的去耦不够强,导致音量突变的时候,冲击过大,使芯片保护了。
你得检查一下PVDD是否有spike,加强稳压。可以看一下EVM的layout。PVDD的去耦电容到地的时候找最短路径,不要有过孔。
Flora:
谢谢,
PVDD我们用示波器量了,电源稳定也没有毛刺,没有出现拉低的情况。PCB的方面我们后续会注意。谢谢!