我现在用CC8530和TLV320AIC3101 做无线音频发射和接受
我把3101设置成Master后,在接收端偶尔可以收到数据(声音)
但是设置为Slaver后就一点反应都没有
按我的理解 应该是CC8530做Master
3101从模式时 MCLK 为8M WCLK为32K BCLK 为2M 采样率32K 这种情况时钟正常,但是没声音
3101主模式时 时钟线可能跟8530有冲突,所以波形不太好,偶尔开启发射端时可以有声音,有时是噪音;将8530的MCLK不产生,3101自己产生时钟后也没有声音