如下图,LM3886的稳定性介绍,增益要求大于10,说明这个功放不是单极点。
从这个幅频响应曲线可以看出,大约在2MHz位置有第二个极点。
通常要做到好的信噪比应该在第一级信号放大处给最高增益,后面用功放芯片跟随给输出能力。所以我想在LM3886处采用单位增益跟随,LM3886外围进行补偿。参照TI的运算放大器稳定性合集重的下图
可以在高频处有较大的噪声增益来保持稳定。
问题:1.以前的知识告诉我,Vout/Vin=A/(1+Aβ),在Aβ远大于1时,Vout/Vin=1/β,图中fz1到fp3频段,至少可以满足这个条件吧,为什么Vout/Vin没有上升,反倒是一直沿红色线条变化?
2.TI稳定性合集中是讲过,幅频图右侧是一个反相输入加法器,只不过一个输入是0而已,输出只有Vin那一路,依照这个解释多少与1有些矛盾。
我怎么证明Vout/Vin确实不按1/β进行,而是按红色线条进行?