您好:
我在使用PPC3时,需要将实验室测试的频响数据导入到PPC3软件中,方便后续EQ的调试工作。
但是,在导入过程中,PPC3立马闪退。导入的数据格式,也跟下面的格式相同:
下面是我们数据的格式:
麻烦帮忙确认一下问题原因,是否是需要先用PPC3测试喇叭,然后才能将PPC3测试的数据导入,谢谢!
20000.00 54.64 0.00 19000.00 61.44 0.00 18000.00 65.89 0.00 17000.00 61.09 0.00 16000.00 65.79 0.00 15000.00 58.48 0.00 14000.00 73.50 0.00 13200.00 66.73 0.00 12500.00 71.68 0.00 11800.00 66.42 0.00 11200.00 66.49 0.00 10600.00 70.10 0.00 10000.00 69.47 0.00 9500.00 74.05 0.00 9000.00 71.98 0.00 8500.00 71.62 0.00 8000.00 73.32 0.00 7500.00 74.60 0.00 7100.00 76.13 0.00 6700.00 77.70 0.00 6300.00 76.84 0.00 6000.00 74.26 0.00 5600.00 77.74 0.00 5300.00 84.23 0.00 5000.00 79.48 0.00 4750.00 75.51 0.00 4500.00 71.22 0.00 4250.00 82.23 0.00 4000.00 79.31 0.00 3750.00 80.43 0.00 3550.00 83.42 0.00 3350.00 83.14 0.00 3150.00 82.07 0.00 3000.00 78.93 0.00 2800.00 76.78 0.00 2650.00 73.18 0.00 2500.00 74.22 0.00 2360.00 78.34 0.00 2240.00 79.93 0.00 2120.00 74.96 0.00 2000.00 79.60 0.00 1900.00 78.84 0.00 1800.00 78.58 0.00 1700.00 78.26 0.00 1600.00 79.43 0.00 1500.00 77.41 0.00 1400.00 69.32 0.00 1320.00 71.36 0.00 1250.00 73.72 0.00 1180.00 63.16 0.00 1120.00 68.94 0.00 1060.00 72.20 0.00 1000.00 71.76 0.00 950.00 70.59 0.00 900.00 77.06 0.00 850.00 77.26 0.00 800.00 73.19 0.00 750.00 77.65 0.00 710.00 79.81 0.00 670.00 79.80 0.00 630.00 68.56 0.00 600.00 77.25 0.00 560.00 80.69 0.00 530.00 81.37 0.00 500.00 81.87 0.00 475.00 81.76 0.00 450.00 82.83 0.00 425.00 83.36 0.00 400.00 81.00 0.00 375.00 81.38 0.00 355.00 80.41 0.00 335.00 79.39 0.00 315.00 76.44 0.00 300.00 75.62 0.00 280.00 74.20 0.00 265.00 73.86 0.00 250.00 73.78 0.00 236.00 72.74 0.00 224.00 72.39 0.00 212.00 72.04 0.00 200.00 70.83 0.00 190.00 69.39 0.00 180.00 68.18 0.00 170.00 67.42 0.00 160.00 66.97 0.00 150.00 65.68 0.00 140.00 63.91 0.00 132.00 62.33 0.00 125.00 60.70 0.00 118.00 58.90 0.00 112.00 56.92 0.00 106.00 53.62 0.00 100.00 52.20 0.00