Part Number: TLV320AIC3268
各位专家,我现在遇到如下问题:
1.硬件上使用STM32的SPI配置AIC3268,但在低温-15℃左右时3268工作不正常(其它温度均正常)。
2.常温下断开AIC3268的3.3V电源,STM32正常工作,发现存在严重的倒灌现象,在3268的3.3V管脚上能测到2.4V的电压,所以在不给3268供3.3V电的情况下,3268也能正常工作。
3.外部单独给3268供3.3V电,并且先给3268上电,然后再给STM32供电,低温-15℃还是不能正常工作。
4.在第2个步骤基础上,将STM32的IO口由推挽设置为OC输出驱动3268,然后测试3268的3.3V管脚上倒灌电压为0.6V,同时低温-15℃也正常了。
针对上面现象,想咨询几点问题:
1.3268内部控制接口的输入组成是怎样的,为什么倒灌会这么严重?
2.先给3268单独上电,理论上能避免倒灌,但是低温-15℃还是不正常,这点没有想通是怎么回事?
麻烦解答一下,谢谢!