This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

TAS3251: TAS3521 原理图

Part Number: TAS3251
Other Parts Discussed in Thread: TAS5805M, TAS5822M,

Hi Ti team,

请帮忙检查下方TAS3251原理图是否有问题,目前无法工作,Thanks!

  • 您好,

    17脚 OC_ADJ 我看电路图中接的10k,不在下面截图表格中,是您期望的设置吗?因为OC_ADJ值超出CB3C或 Latched OC操作的指定值范围将导致最小OC阈值。

    请确认I2C已接上拉;

    其他没看出什么问题;

    目前无法工作

    具体是什么现象?

  • Hi Amy,

    目前客户板使用USB串口不能连接到TAS3251 GUI,使用此USB串口可以和TAS5805M和TAS5822M GUI.

    从TAS3251 GUI导出.h文件,然后使用DSP对TAS3251初始化也不能正常工作.

  • TAS3251 没有USB 接口,您是使用的 TAS3251EVM 板吗?

    从TAS3251 GUI导出.h文件,然后使用DSP对TAS3251初始化也不能正常工作.

    DSP对TAS3251是否已配置进去,您是否确认了这一点?

    同时也建议您对硬件进行检查,检查供电是否正常、焊接是否存在问题、数字音频源是否有问题等

  • Hi Ti team,

    现在IIC没有办法和PPC连接上和软件没办法连接上,这是什么原因?

    thanks!

    Harrison

  • 您好,新的问题建议您发新帖以便于我们及时跟进。发新帖时请详细描述您的问题(包括具体使用的板子EVM板还是自己设计的板子,具体操作哪里遇到了什么具体问题)以便我们更有效的提出建议。