This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

OPA2134: 求助:实际电路的震荡问题

Part Number: OPA2134
Other Parts Discussed in Thread: OPA4192

各位大佬:

电路图如下所示

1、首先是电路使用OPA2134的仿真模型,结果异常。不清楚是模型的问题还是电路上器件不适用的问题。

2、更换OPA4192。仿真没有问题。

3、实际焊接电路测试:此点电压会被拉低,且有震荡。(实际电路中输入的信号源更换为200pF的电容)

  • 您好,

    您是在TI官网下载的仿真模型吗?在OPA2134产品首页,如下链接,如下截图处,可以下载其Pspice 和TINA 仿真模型:

    https://www.ti.com.cn/product/cn/OPA2134

    仿真时输入信号是上面不规则信号吗?看您使用的是单电源5V供电,看下面截图中输入共模电压范围(V–)+2.5 ~ (V+)–2.5 V,应该是输入不满足输入共模规格范围造成的,您加大供电电压或使用大电压的双电源供电仿真正常吗?

    3、实际焊接电路测试:此点电压会被拉低,且有震荡。(实际电路中输入的信号源更换为200pF的电容)

    看您第3个问题中 的电路图,也是使用单电源5V供电,实际使用的是OPA4192吗?因为它是轨至轨输入的,上述第一个图片中的输入信号输入没有问题。

    这里具体哪里电压被拉低?“实际电路中输入的信号源更换为200pF的电容”,这里可以理解为没有信号输入吗?

  • 您好!受教了,非常感谢!

    1、这个没错,是在TI官网下载的仿真模型。

    是在TI官网下载的仿真模型

    然后根据您的提示,我计算后使用±10V对运放OPA2134进行供电。仿真结果正常,没有问题了,谢谢!!

    2、在实际的电路测试中,我两个运放都有进行使用,结果均有(上图箭头处)电压被拉低以及震荡的产生。

    看您第3个问题中 的电路图,也是使用单电源5V供电,实际使用的是OPA4192吗?

    上图箭头处,运放的同相输入端。

    这里具体哪里电压被拉低?

    是的,没有错,可以这么理解。也就是实际电路在没有信号输入的情况下,(下图箭头处)电压被拉低以及有震荡的产生。是使用示波器进行测量的。

    如果使用信号发生器接到电容的两侧进行一个信号的输入,此处便不会有震荡的产生。

    如果我将偏置电压的电阻10Meg改为10K,则电压不会被拉低(会不会是因为和运放的内阻分压了?)。但还是会有震荡的出现。

    然后Vref是稳定的电压,过了电阻10Meg才会出现以上现象。

    实际电路中输入的信号源更换为200pF的电容”,这里可以理解为没有信号输入吗?

    3、这边将运放OPA2134使用±10V对其进行供电后,有做了测试以及对波形进行了采集。

    首先是重新搭建了的电路(去掉了比较器那端,如下图所示)

    然后对电路进行上电,没有使用信号发生器对电路进行信号的输入。也就是在电路没有信号输入的情况下,测得的波形如下面四个图所示。

    ①黄色为输入端(Vin)的波形。蓝色为一级放大后(V1)的波形。

    ②黄色为输入端(Vin)的波形。蓝色为二级放大后(V2)的波形。

      此致

    敬礼!

  • 电路仿真没有问题,实际测试有运放同向输入端被拉低和 出现了振荡信号这两个问题是吗?

    Vref 大概是2.48V,被拉低到多少了?

    运放本身就会有输入噪声信号,但是比较小,看您测试振荡信号幅值,有不同的幅值:

    第一个示波器波形,黄色波形每格100mV,波形大概2格,这样看幅值是200mVpp,

    第二个示波器波形,黄色波形每格100mV,波形幅值不到1格,这样看幅值不到100mVpp;

    第三个示波器波形和第一个波形幅值差不多,黄色波形每格100mV,波形大概2格,这样看幅值是200mVpp,

    第四个示波器波形和第二个波形幅值差不多,黄色波形每格100mV,波形幅值不到1格,这样看幅值不到100mVpp;

    您为什么附这两组波形?为什么每一组里的两个波形幅值不一致?

    电路板上是否有其他高频信号耦合到了此运放输入端?电路中一般也不建议使用MΩ级别的电阻,电阻越大越易拾取干扰。上述振荡信号应该是大电阻拾取的周围的干扰。