This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好,
power up HPL 和HPR 之前先mute HPL 和HPR,
和
power down HPL 和HPR 之前先mute HPL 和HPR ,是否可以解决上述POP 问题?
我不明白您上面给出的是什么寄存器地址对应什么值,您可以说明吗?
我在看datasheet 的时候发现在datasheet 7.3.10.14 章节 有一个播放 配置实例 :Example Register Setup to Play Digital Data Through DAC and Headphone/Speaker Outputs,您按照其配置顺序对照配置下,看在写入P1_R31寄存器后会不会产生pop音?
上述对应为:P0_R4, P0_R5, P0_R6, P0_R7, P0_R8, P0_R11, P0_R12, P0_R13, P0_R14
P0_R63, P1_R31, P1_R35, P1_R36, P1_R37, P1_R40, P1_R41, P1_R42, P1_R43, P1_R46, P1_R48, 空(对应上述的配置错误已删除), P1_R48
各个寄存器写入值为上述后0xxxxx后两位
根据硬件原理图对比,确认去耦电容是靠近芯片管脚放置的
后续测试过程中发现产生pop音的寄存器page1/Register 31中,见下图箭头部分,这部分测试配置所列电压越小pop声音会相对小一点,电压越大pop会大一点。
所以想请问
1、箭头所指向的这部分配置有什么用,是否是因为这部分寄存器配置和实际不相匹配导致的pop音?
2、有没有什么办法可以修改这部分电压设置?