This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

TAS5719: TAS5719

Part Number: TAS5719

参考评估板的耳放电路参数,设计为2倍增益,接1kΩ负载,实测耳机输出噪声电平20uVrms,最大输出2Vrms,相当于信噪比100dB;当我把增益设计为1倍时(反馈电阻由10k改为5.1k),实测耳机输出噪声电平10uVrms,最大输出1Vrms,对应的信噪比仍然是100dB。这个值与规格书中headphone mode下的101dB的信噪比指标比较接近。

我的问题是:TAS5719规格书上耳机输出有两个信噪比指标:101dB(耳机模式)和105dB(线路模式),其中line driver mode 的105dB的信噪比,需要在怎样的条件下才能达到?

  • 您好,我理解的测试方法和您测试耳机的信噪比方法是一致的,至少line driver模式下的负载最低是500ohm,典型阻抗为10Kohm,并且在2Vrms输出条件下测试的信噪比为105dB。

  • 您好! 我也是这样理解,所以在2Vrms输出条件下测试耳机输出噪声电平应该为接近10uVrms,才能达到105dB的信噪比。但我实测2Vrms输出条件下的噪声电平达到20uVrms。

    我也怀疑外围电路以及TAS5719的电源噪声导致噪声电平超标,并对相关部分进行了优化,但当我把增益降为1倍,输出改接32欧姆耳机负载,实测最大1Vrms条件下,噪声电平为10uVrms,对应信噪比100dB,与Headphone模式的101dB信噪比指标接近——这是否说明外围电路及供电部分的噪声是符合要求的?

    我想知道在满足Headphone模式下的101dB信噪比指标的条件下,还需要注意哪些细节才能达到Line-driver-mode下105dB的信噪比指标?

    谢谢!

  • 我看了SNR的测试方法,信噪比(SNR)测量的是音频带宽内, 最大输出电压与底噪的比。

    实际测试时,通过扫描输入电压,在1kHz 频率下测量输出波形的失真。

    另外,输出电压开始削波的点(THD + N 增大急剧)被视为最大输出电压。

    您参考下这篇应用手册5.2 Signal-to-Noise Ratio部分的介绍:

    https://www.ti.com.cn/cn/lit/an/sloa068a/sloa068a.pdf

  • 您好!

    参考sloa068a.pdf文档中的SNR测试方法,Line-driver-mode下,接10kΩ负载,TAS5719的耳放最大不失真输出按2Vrms计算,噪声电平实测为20uVrms,由此计算出对应的SNR只有100dB。如果按照规格书上标注的105dB信噪比,对应噪声电平要接近10uV才能达到这个指标,而我实测噪声电平有20uV,除非我把增益降为1倍,这是的噪声电平会降为10uVrms,但同时最大输出也由2Vrms降至1Vrms了。

    会不会是受我的外围电路影响才导致最大输出2Vrms时噪声电平增加到20uVrms,而理想情况下最大输出2Vrms时噪声电平只有大约10uVrms?不知道TAS5719的EVB板在Line-driver-mode模式下噪声电平是多少?下次用EVB板实测一下

    谢谢!

  • 您好,我明白您的意思。

    根据您的测试情况,输出2Vrms时,噪声实测下来20uVrms,可能的原因就如您所说可能外围电路的影响导致噪声比较大。

    不知道TAS5719的EVB板在Line-driver-mode模式下噪声电平是多少?下次用EVB板实测一下

    EVM板应该是和数据手册是一致的。

  • 您好!

    今天找到TAS5719的EVB板实测,耳机输出底噪超过110uV,信噪比83dB,测试条件:

    1、外接12V稳压电源给功放供电,5V稳压电源给耳放供电(尝试更换稳压电源,对底噪无影响)

    2、测试过程:先连接主板上的ADC,外接音频测试信号给5719,通过I2C完成对5719的相关配置后,耳机输出声音正常。然后将5719的I2S_DATA输入引脚接地,测试耳机输出底噪,超过110uVrms

    3、耳放增益设置为0dB和6dB,对应耳机输出底噪都一样

    请问有没有TAS5719EVB板的官方测试指标?这个110uV的噪声电平感觉有点太离谱了

  • 请问有没有TAS5719EVB板的官方测试指标?

    您好,这个我需要进一步去确认下。

  • 您好,关于您的问题,需要再和您确认下几个问题:

    1.how customer test the noise floor, using the AP or other tester?您是如何而是的底噪,使用的AP还是其他测试仪器?

    2.have customer confirmed power supply waveform, is there any ring that might affect the output? 确认下电源波形,是否有其他抖动影响输出?

    3.can customer do some FFT to the floor noise to see whether any unexpected component in it?建议是做底噪的FFT分析。