This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我计划用TPA3255做一款汽车功放.
但目前遇到一个问题, 当播放过程中出现故障的时候, TPA3255需要手动按下按键,才能停止工作\重启工作, 否则扬声器会继续发出鸣响(TPA3255无法初始化的时候.)
这对于汽车音响来说无疑是无法接受的.
请问以下ti的工程师们, 在不需要软控和手动控制的情况下, 有没有办法让它初始化
您好,
? ? 说:当播放过程中出现故障的时候,
具体出现什么故障?
? ? 说:TPA3255需要手动按下按键,才能停止工作\重启工作,
是需要手动按下复位键吗?对TPA3255 的 RESET 管脚进行复位吗?
? ? 说:在不需要软控和手动控制的情况下, 有没有办法让它初始化
是因为出现上述故障才不能初始化的吗?或者是什么原因不能初始化?
TPA3255 它不需要软件控制,它是通过硬件接口进行设置的。