This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

OPA2134:使用±9V双电源供电,突然断开+9V电源,运放内部是否还有GND到-9V的回路?

Part Number: OPA2134

我使用两节9V万用表电池串联,给OPA2134供电,把两节电池正负极相连的地方当作GND,则剩下的正极为+9V,剩下的负极为-9V,示意图如下:

现在我想给我的电路板增加一个自动休眠关机的电路,如图:

该电路可以实现按键开机,单片机控制关机的功能,其缺点在于关机时只能断开+9V到GND之间的回路。

我知道使用正负双电源给运放供电时最好同时开关,否则容易损坏运放。

我的电路板中,-9V给运放供电时还通过一个0.1μF的滤波电容连接到GND,因此断开+9V与GND时,原本的GND变为+9V,原本的-9V变为GND,它们之间会不会通过运放反向输入端接GND(断开+9V后变为新的+9V)的电阻形成回路呢?

  • 您好,

    它们之间会不会通过运放反向输入端接GND(断开+9V后变为新的+9V)的电阻形成回路呢?

    这里没明白你的意思,OPA2134 电路你是怎样搭建的?可以附上电路图吗?我想是否可以根据您的电路连接更好理解你要表达的意思。

    我知道使用正负双电源给运放供电时最好同时开关,否则容易损坏运放。

    你现在的问题是运放OPA2134 的正负供电电源不能同时上下电是吗?如果是这样的话,您在运放的两供电管脚外部加上TVS管,如下图所示。TVS或齐纳二极管可防止电源过电压、反极性,并在通电或断电过程中如果一个电源浮动或高阻抗则可为电源电流提供路径。

    下面视频讲了保护运算放大器的方法:

    Electrical overstress - Introduction | Video

    Overstress protection | Video

    Selecting components | Video

  • 这里没明白你的意思,OPA2134 电路你是怎样搭建的?可以附上电路图吗?我想是否可以根据您的电路连接更好理解你要表达的意思。

    你好,这里是我电路图OPA2134的部分,我的问题是想要给OPA2134断电,能否只断开+9v的电源?当断开+9v的电源后,是否存在如图所示的电流通路?因为我并不清楚OPA2134的内部结构,所以我无法判断。


    下面视频讲了保护运算放大器的方法:

    另外感谢你提供的保护运放的方法。

  • 你好,不可以只断开+9v的电源,这相当于没有给运放正常供电且有输入(V-接地,V+悬空,输入9V),超出了绝对最大额定值的输入电压范围,会永久性损坏芯片。