请问该芯片是否支持如下应用:
模拟音频信号输入,同时输出iis 数字信号,并把这个信号同时输出到HP/LP out。
具体的信号线路如图所示。
之所以这样问,是我们看到datasheet里有类似:
DACs must be powered down in order to use ADC processing
这种说法。
如果可以这样使用,请问具体的涉及的寄存器有哪些,谢谢。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
请问该芯片是否支持如下应用:
模拟音频信号输入,同时输出iis 数字信号,并把这个信号同时输出到HP/LP out。
具体的信号线路如图所示。
之所以这样问,是我们看到datasheet里有类似:
DACs must be powered down in order to use ADC processing
这种说法。
如果可以这样使用,请问具体的涉及的寄存器有哪些,谢谢。
模拟音频信号输入,同时输出iis 数字信号,并把这个信号同时输出到HP/LP out。
您好,看这个架构图是可以的呢。
左通道的ADC输出数字信号DOUTL,同时开关SW_D1闭合,然后这个路径就是到DACL,经过后端的配置输出到HP/LP output/
之所以这样问,是我们看到datasheet里有类似:
DACs must be powered down in order to use ADC processing
这里我理解的是只针对record-only的要求呢。
感谢回复。 SW-D1闭合的时候,SW-D2 ~ SW-D4也是闭合的。 这种情况下,DAC是可以不关闭的? 我们这样设置了之后,在后面HPOUT没有听到声音。 如果用PGA_L/R直接bypass过来是有声音的。 这种我们一般需要怎么查呢?
SW-D1闭合的时候,SW-D2 ~ SW-D4也是闭合的。 这种情况下,DAC是可以不关闭的?
DACL和DACR是处理DINL和DINR的数字信号,然后在经过DAC将这些数字信号转化为模拟信号到HP输出。
如果只是需要通过I2S接口对ADC转化的数字信号进行处理,后端的路径关闭的, 这时候才会将DAC power down。
如果用PGA_L/R直接bypass过来是有声音的。
那这个路径是ADC也power down。直接PGA这里bypass到HP输出。
DACL和DACR是处理DINL和DINR的数字信号,然后在经过DAC将这些数字信号转化为模拟信号到HP输出。
这句话里的的DINL和DINR,不单单是指IIS输入的数字信号,也可以是ADC采样后的输出信号对么?
如果是这样,下一步我该如何去定位DAC没有输出的问题呢?
这句话里的的DINL和DINR,不单单是指IIS输入的数字信号,也可以是ADC采样后的输出信号对么?
我认为只指的I2S的输入信号 DIN。 通过路径也可以看出只是DIN输入来的数据。
下一步我该如何去定位DAC没有输出的问题呢?
从您的应用来看,您的需求“ 模拟音频信号输入,同时输出iis 数字信号,并把这个信号同时输出到HP/LP out。”
首先输出I2S信号,那么是需要经过ADC处理的,也就是蓝色路径
并把这个信号同时输出到HP/LP output的话, 经过讨论,您的意思是还是模拟音频输入,输出到HP/LPoutput,但是这个路径只能通过PGA 旁路过来,也就是下面这个路径,也就是不经过AD/DA的处理。所以这个路径和上面输出I2S的路径是矛盾的。
抱歉我的需求描述有些问题。我再澄清一下:
我的需求是,音频信号进来,经过ADC采样,通过IIS输出,同时采样后的ADC数字信号,输出给后级DAC,通过HP/LP输出。
这个需求,是否可以通过tlv3104满足?
我的需求是,音频信号进来,经过ADC采样,通过IIS输出,同时采样后的ADC数字信号,输出给后级DAC,通过HP/LP输出。
是可以满足的,这正是音频codec的工作流程。
音频信号进来,经过ADC采样,通过IIS输出,同时采样后的ADC数字信号,输出给后级DAC,通过HP/LP输出。
不好意思,上面您提到的采样后的ADC数字信号,我以为您指的DIN。
我明白您的意思了,你需要的是蓝红两个路径,从这个架构图来看,当SW-D1闭合之后,DINL和ADC采样后的信号一起进入后端,然后通过Register8-D2 bit控制路径是选择Normal Left Channel Processing还是3-D Digital Audio Processing。 按照上面的提示当record 模式时3-D Processing is not available in Record Mode。所以通过这个内部架构的switch控制,这两个路径都是可行的。