This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

PCM1864: 8个单端通道输入选择问题

Part Number: PCM1864

PCM1864内部是有4个ADC,表明可以支持4个音频通道的采样。

但设计为音频单端输入时(VINL1,VINR1,VINL2,VINR2,VINL3,VINR3,VINL4,VINR4)

这4个ADC的音频通道采样可以为(VINL1,VINR1,VINL2,VINR2)吗?

如下图:

{0x06,0x41}, //  ADC 1 Input Channel Select (ADC1L)
{0x07,0x41}, // 3 ADC 1 Input Channel Select (ADC1R)
{0x08,0x42}, // 4 ADC 2 Input Channel Select (ADC2L)
{0x09,0x42}, // 5 ADC 2 Input Channel Select (ADC2R)

  • 您好,

    这4个ADC的音频通道采样可以为(VINL1,VINR1,VINL2,VINR2)吗?

    可以的,您下面的配置没问题,可以通过这几个寄存器的定义来看,可以任意两个搭配成差分,也可以直接单端输入。

    0x06,0x41}, //  ADC 1 Input Channel Select (ADC1L)  选择VINL1
    {0x07,0x41}, // 3 ADC 1 Input Channel Select (ADC1R) 选择VINR1
    {0x08,0x42}, // 4 ADC 2 Input Channel Select (ADC2L) 选择VINL2
    {0x09,0x42}, // 5 ADC 2 Input Channel Select (ADC2R)选择VINR2

  • 您好,

    0x06,0x41}, //  ADC 1 Input Channel Select (ADC1L)  选择VINL1
    {0x07,0x41}, // 3 ADC 1 Input Channel Select (ADC1R) 选择VINR1
    {0x08,0x42}, // 4 ADC 2 Input Channel Select (ADC2L) 选择VINL2
    {0x09,0x42}, // 5 ADC 2 Input Channel Select (ADC2R)选择VINR2

    这个应该是4路单端输入的,但实测却是(ADC1P+1M)/(ADC2P+2M) 2路差分输入的效果?

  • 这样配置相当于就是差分输入了 ,VINL和VINR输入给ADC1,VIN2L和VIN2R输入给ADC2. 

    如果单端的话 ,VIN1输入给ADC1L,ADC1R 配置为no select。

    通过这几个寄存器可以看出来,这几个首先都可以单端输入,其次差分输入的话可以随机搭配,任意两个单端都可以搭配成差分。