Part Number: TAS5828M
GPIO 配置的寄存器功能,不知道具体怎么用。
60h 寄存器可以配置寄存器是输入还是输出,
61h~63h寄存器选择的功能好像都是GPIO输出的功能,
64h寄存器选择的是输入的功能,
65h寄存器是GPIO的输出,66h寄存器是输出的反相。
1:60h的输入、输出配置需要和61h~64h的配置匹配吗,比如64h选择输入的功能,60h选择输出的类型,会有问题吗?
2:65h,66h可以用来控制GPIO输出的高、低状态吗?只能在60h配置为输出时起作用吗?可以显示此时GPIO输出的高低状态?这个功能没看懂。