This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

TLV320ADC3140: 我将TLV320ADC3140采样率设置成192Khz带来的问题

Part Number: TLV320ADC3140

你好:

    由于想采集80kHZ带宽音频,我将采样率设置成192Khz。但是看应用手册《TLV320ADCx140/PCMx140-Q1 采样率和支持的可编程处理块》发现对于低延迟(和超低延迟)抽取滤波器响应选项,在禁用 AGC 或 DRE 时最多支持三个通道。启用 AGC 或 DRE 时,仅支持一个通道。该模式不支持双二阶滤波器、通道加法器和数字混频器。那是不是如同文档描述一样我不用(• 抽取滤波器 • AGC 或 DRE • 可编程双二阶滤波器 • 加法器 • 数字混频器)这些选项,只选择192K采样率的情况下,只能使用3路模拟ADC采集通道了?

    如果是这样的话,那能不能给我推荐一款芯片,他的主要功能是 1)能采集带宽80khz的音频 2)能够采集4路模拟adc通道 3)linux驱动资料和代码示例都很齐全。如果有的话希望能够得到你的答复,非常感谢