This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

TAS2780: 多顆並接問題

Part Number: TAS2780


4.datasheet table 8-2只有8 個address0x70-0x7E,為何The TAS2780 has a global 7-bit I2C address 0x80?

1.TAS2780因為可設成8 種addres,所以最多只能並接八顆嗎?

2.並接時是否每顆AMPFSYC SBCLK SDIN都各別接在一起,透過reg設定每顆AMP接收的TDM slot嗎?

3.並接要使用到SDOUT是否一定要TDM格式?每一顆AMP的SDOUT是否要獨立接到SOC?

5.8.9.16 TDM_CFG2裡面的RX_SCFG[1:0]  11b = Stereo downmix (L+R)/2 ,"Stereo downmix (L+R)/2是甚麼意思?

  • 您好:

    针对您提到的关于TAS2780的问题,我会逐一进行回答:

    1. 关于I2C地址
      • TAS2780有一个全局的7位I2C地址0x80。这意味着在I2C通信中,该设备的默认地址是0x80。但请注意,这个地址可能不是用来区分多个并接的设备的。在多个设备并接的情况下,通常是通过其他方式(如地址引脚或其他配置方法)来为每个设备设置不同的地址或识别码。
      • 数据表(datasheet)中的表格8-2提到的0x70到0x7E的地址可能是关于某种特定寄存器或功能集的地址范围,而不是用于I2C通信的设备地址。

                                                   

    1. 关于并接与配置
      • TAS2780能否并接8颗取决于其硬件设计和数据手册中的说明。如果数据手册说明可以配置8个不同的地址,那么理论上可以并接8颗。但这通常受限于其他因素,如电源供应、PCB布局、信号完整性等。
      • 在并接时,通常AMPFSYNC、SBCLK和SDIN会连接在一起,以提供同步时钟和数据输入。然后,通过寄存器配置,每个AMP可以设置为接收不同的TDM slot(时分复用槽位),以实现数据的独立处理。
    2. 关于SDOUT和TDM格式
      • 使用SDOUT是否必须为TDM格式取决于具体的应用和设计需求。SDOUT可以用于音频数据的输出,其格式(如TDM、I2S等)可以根据系统的需要进行选择。
      • 如果采用TDM格式,并且每个AMP都有独立的SDOUT,那么理论上每个AMP的SDOUT都可以独立地接到SOC(系统级芯片)或其他处理单元。这有助于实现灵活的音频路由和处理。
    3. 关于TDM_CFG2中的RX_SCFG[1:0]和Stereo downmix (L+R)/2
      • RX_SCFG[1:0]是TDM配置寄存器中的一个字段,用于配置接收端的TDM流的相关参数。
      • "Stereo downmix (L+R)/2"是指立体声下混。在立体声系统中,通常有两个声道:左声道(L)和右声道(R)。下混是将这两个声道合并成一个单声道信号的过程。具体地,“(L+R)/2”意味着将左声道和右声道的信号相加,然后除以2,得到一个平均的信号。这种处理常用于在单声道输出设备或系统中播放立体声内容。

    综上所述,对于TAS2780的并接、配置和音频处理,您需要根据具体的应用场景和需求,可能还需要进行详细的硬件和软件设计。