This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

RE: LM48580: Boost converter 的用途

Other Parts Discussed in Thread: LM48580

Links, 您好

我還有一些相關的疑問想請教您

1

所以"GAIN STAGE"出來的訊號會在"OUTPUT STAGE"透過"VAMP腳位"所輸入的電壓再放大一次數入的訊號嗎(如下圖)取自"Design of a MEMS speaker driver"這樣理解是對的嗎,並不會給輸出一個直流輸出準位

2

在"ACHELOUS MEMS SPEAKERS UT-P 2016 | DATASHEET"中使用LM48580當作驅動電路,而在其輸出端"out+"給了一個15 [V]的電壓,

這個15 [V]電壓是要給"out+"一個直流輸出準位對嗎

謝謝

  • 您好

    1:“GAIN STAGE”(增益级)通常位于放大器的早期阶段,它负责将输入信号放大到适当的水平,以供后续电路进一步处理。

    “OUTPUT STAGE”(输出级)是放大器的最后阶段,它负责将放大后的信号转换为适合驱动负载(如扬声器)的电压和电流。

    “BOOST CONVERTER”的作用是为“OUTPUT STAGE”提供更高的电源电压,以便能够输出更大的电压摆幅。它通过提高电源电压,使得“OUTPUT STAGE”能够产生更高的输出电压,从而满足扬声器的需求。

    关于直流输出准位(DC Output Offset),H类放大器设计通常会尽量减小这个值,因为它可能导致扬声器在没有音频信号时产生不必要的噪声或热量。

    2:ACHELOUS MEMS SPEAKERS UT-P 2016 | DATASHEET"这个是TI的文件么,请分享下链接,谢谢!

  • Links,您好

    關於第一個問題我應該理解了

    但還是有一些問題想再請教您一下

    1.

    輸入訊號再GAIN STAGE可以透過GAIN腳位去決定放大倍率,那在OUTPUT STAGE放大得倍率可以如何決定呢

    2.

    附件為CHELOUS MEMS SPEAKERS UT-P 2016 | DATASHEET的文件

    我想要使用LM48580驅動MEMS揚聲器

    其在輸出端有再加入一個15 [V]得電壓(文件第7頁)

    我想問這個15 [V]可以透過LM48580德BOOST CONVERTER去提供呢

    謝謝!

    1912_Achelous-UT-P-2016-Datasheet.pdf

  • 1:OUTPUT STAGE的放大倍数是由放大器内部的电路设计决定的,是固定的,用户无法直接调整。

    2:您可以仿真试下或者对比测试,不过为了稳定性等因素,我个人建议按照文档的电路来做,即外接15V。