Part Number: LM49450
图1和图2,图2是在图1基础上增加的措施,但都会出现以下问题现象:
问题现象1:
喇叭使用8Ω/2W或4Ω/3W,芯片输出Pin20和Pin22引脚都出现概率性烧坏现象,对地测量电阻值接近0欧姆,Pin20和Pin22引脚一般不同时出现烧坏,有时是Pin20引脚,有时是Pin22引脚,同时也测量喇叭的阻值,是正确的。仅更换新的LM49450芯片,又恢复正常工作了。
问题现象2:
喇叭使用8Ω/2W或4Ω/3W,芯片输出Pin20和Pin22引脚都出现概率性烧坏现象,对地测量电阻值接近0欧姆,Pin20和Pin22引脚一般不同时出现烧坏,有时是Pin20引脚,有时是Pin22引脚,芯片烧坏Pin脚对应输出的喇叭也出现了烧坏现象,测量喇叭的阻值接近0欧姆。更换新的LM49450芯片和喇叭,又恢复正常工作了。
麻烦请帮分析,什么原因会造成以上问题现象,谢谢!
图1

图2