Part Number: PCM1804
Hi
我正在尝试设计一个ADC电路,打算使用PCM1804。但是受限于输入设备限制,音频信号输入的是单端,5v单电源供电,又由于空间布局考虑,不是很想用复杂的运放将单端转成差分。是否可以直接通过双运放(5v供电)简单缓冲输出单端到1804?或者不使用运放直接单端输入到1804使用呢?如果以上方式可行,可能会带来多大的性能损失?
谢谢
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好
针对您描述的设计需求和限制,以下是对您问题的分析和建议:
直接使用双运放缓冲单端信号:
使用双运放(实际只需要一个)来缓冲单端音频信号是可行的。这样做可以提供一些隔离和增益调整(如果需要的话),并且有助于稳定输入信号,尽管它不是转换为差分信号。但是,请注意,PCM1804是一个差分输入的ADC,所以直接将单端信号输入到其一个差分输入端可能不是最佳实践。
不使用运放直接单端输入到1804:
虽然技术上可能,但直接将单端信号连接到PCM1804的一个差分输入端(通常是IN+或IN-)是不推荐的。这可能导致性能下降,因为差分ADC期望在IN+和IN-之间有一个平衡的差分信号。单端信号可能引入额外的噪声和失真。
性能损失:
如果直接使用单端信号输入到PCM1804的一个差分输入端,可能会遇到以下问题:
解决方案建议:
测试与验证:
在最终决定之前,建议进行实际测试以评估不同方法的性能。您可以使用音频分析仪或示波器来测量噪声、失真和其他性能指标。这将帮助您确定哪种方法最适合您的应用。
https://www.ti.com/event/docs/accesseventaction.tsp?actionId=3228
这是官方的仿真工具,您可以通过仿真来参考信号损失。