Other Parts Discussed in Thread: PCM3070
各位专家们,你们好。
本人最近正在做PCM3070这款芯片的应用。由于没有EVM,所以也没有用TI提供的GDE设计软件,自己看手册摸索着做,现在情况是PCM3070作为从器件,I2S输入,可以出声。然后接下去我要做的是analog input,但是我始终到现在还没有搞清楚DAC 接受的信号,如何从I2S和ADC接入。也就是我如何切换I2S信号和ADC的信号。我也安装了PPS软件,然后选择了一个 example。
但是我发现选择ch1或ch2,产生的.H文件一样。对此表示疑惑,本人现在还是学生,对音频方面很感兴趣。但是刚开头也不是很懂。希望得到大家的帮助,如果有对于的配置代码就更好了。在这里先谢谢大家