This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

PCM1864: PCM1864

Part Number: PCM1864

您好,想了解一下pcm1864对输入信号的幅值有要求吗?现在出现一个问题,播放音频很大声时,录到的音频有丢帧的情况,想要了解ic对输入幅值有没有要求,同时我们也会测一下出问题时的输入信号。感谢!

  • 您好

    PCM1864对输入信号的幅值确实有一定要求。关于这个问题,我可以从以下几个方面进行解释和归纳:

    1. 输入信号的幅值范围
      • PCM1864的Vrms(电压有效值)为2.1v。虽然直接关于满幅输入范围是否为3v的提问在参考文章中没有得到确切回答,但通常音频设备在设计时都会考虑到一定的安全裕量。因此,输入信号的幅值应当接近但不超过PCM1864能够处理的最大值,以避免失真或损坏。
      • 需要注意的是,输入信号的幅值不仅关乎音量大小,还与信号的纯净度和稳定性有关。过大的输入幅值可能导致设备过载,进而出现音质下降、失真或设备损坏等问题。
    2. 输入信号对音频质量的影响
      • 播放音频很大声时,如果输入信号的幅值超过了PCM1864的处理能力,就可能出现音频失真、底噪增加等问题。这可能是由于信号过载导致的,因此调整输入信号的幅值至适当范围对于保证音频质量至关重要。
      • 此外,如果输入信号的波形不稳定或存在较大的幅度和相位变化,也可能导致输出信号出现失真或噪声等问题。因此,确保输入信号的稳定性和纯净度同样重要。
    3. 关于音频丢帧的问题
      • 当您提到播放音频很大声时出现丢帧的情况时,这可能与PCM1864的输入幅值要求有关。过大的输入幅值可能导致设备处理不过来,进而出现数据丢失或丢帧的现象。
      • 除了输入幅值的问题外,音频丢帧还可能与I2S接口的同步问题、时钟干扰、电源和布线问题等因素有关。因此,在解决丢帧问题时,需要综合考虑多个方面的因素。
    4. 解决方案和建议
      • 首先,您可以测试出问题时的输入信号幅值,确保其处于PCM1864能够处理的范围内。如果幅值过大,可以尝试降低输入信号的音量或调整设备的增益设置。
      • 其次,检查I2S接口的同步设置和时钟稳定性,确保它们处于正常状态。如果发现问题,可以尝试更换芯片或调整相关设置。
      • 最后,检查电源和布线问题,确保它们不会对音频质量产生负面影响。如果可能的话,使用高质量的电源和线缆可以进一步提高音频质量。

    总之,PCM1864对输入信号的幅值有一定要求,过大的输入幅值可能导致音质下降、失真或设备损坏等问题。在解决音频丢帧问题时,需要综合考虑多个方面的因素,并采取适当的措施进行调整和优化。