目前使用TPA6304发生了器件地址识别的问题,功放fault脚接了47K上拉电阻,同时连接到MCU作为fault脚检测。按照手册器件地址应该识别为Device1的地址,但是在快速B+ OFF ON的时候,会发现器件地址变成了Device0的地址。下图是B+ OFF到B+ ON故障发生时测量的fault脚(黄色)电平和DVDD(蓝色)电平,DVDD有一段抖动,抖动时候的波形见图2。如果B+ OFF ON的间隔时间与图1时间接近,器件地址识别成Device0的概率非常高,但是如果间隔时间稍微再长点,则能正常识别到Device1的地址。
现在有以下疑问点,麻烦帮忙解答一下
1.图一有可能是什么异常导致了DVDD POR后fault脚还是低的情况
2.出现图2的DVDD抖动,功放是否会多次判断或者有过滤类似的逻辑
3.如果出现器件地址识别错误的故障,有什么方法能够恢复
x