This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

TPA3116

 

你好,我根据TI的DEMO板改了的PCB板,播放1K正弦波上会出现110K左右的正弦波叠加上去。听上去声音都是很正常的,但使用音频分析仪和示波器无法测试,我在后端加了一级LC滤波还是不能去掉110K左右的正弦波,是否有什么电路或者模块,仪器等可以去掉这个110K的干扰,还原真实的模拟音频信号,方便仪器测试音频指标。
去做EMC测试的时候,我将LC滤波器的L=10UH,C电容值由680NF,改为2.2UF就可以测试过了。不知道这样是否LC的特征阻抗和4欧喇叭相匹配。
  • 亲;这是PWM调制基波;不用管它。测试时;测量段匹配硬件30dB的30kHz低通滤波即可。

  • 30dB的30kHz低通滤波这个有源的还是无源的电路搭建?有参考电路吗?

  • 亲;建议用无源元件搭建。三级RC滤波即可。

  • 我用三级无源RC滤波,测试出来的SNR 只有43DB,但规格书里写是102DB,我功放前端输入的1KHZ正弦波波形很好,很干净,理论上不会这么低的信噪比的。低通滤波器里R=510R,C=10NF,输入端的1KHZ正弦波,调节音量大小,会出现波形失真的时候,我寻找到波形比较好的时候,测试的SNR,询问下这个是哪里出问题了?

  • 亲;你的负载是啥样的?

  • 负载为4R 100W水泥电阻,然后将功放正接到RC滤波器上,滤波器的另一端接到音频分析仪上

  • 水泥电阻?亲;你得用无感电阻!否则会有电磁辐射!

  • 水泥线绕电阻就是无感电阻,这个和我加没有加这个负载没有很大区别,我都测试过了,关键是通过RC滤波,出来的波形还是会出现明显失真,请问下规格书里的SNR的值是怎么测试出来的,给下测试方法。

x 出现错误。请重试或与管理员联系。
x 出现错误。请重试或与管理员联系。