使用DRV593遇到的问题
下图是该驱动电路原理图
下图是当输入电压改变时PWM端跟H/C端的情况
FREQ接地,SHUTDOWN和INT/EXT接PVDD。
使用5V供电,IN+电压值为3.574V,IN-为2.493V。
下列公式是计算负载电压和占空比的公式
当IN+电压为3.587V时,根据公式可得PWM端输出方波的占空比为50%,频率为500KHz
问题:当空载时PWM端可以输出500KHz占空比为50%的方波,但当带载时输出被拉低到几个mV,同时整个电路的电压会变得不稳定(有一些高频分量)