This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

TAS5825M: PSRR & CMRR 的相關規格 以及 電源要求

Part Number: TAS5825M

請問 想要讓TAS5825M達到最佳表現  請問以下兩點 .

1. TAS5825M 的PSRR & CMRR 相關規格

2. 電源為AD-DC供電 ,  20V 3A 60W 設定 , 要  TAS5825M 達到最佳表現 , 有哪些建議的電源要求?  例如Ripple 範圍?

謝謝