你好:
项目调试中发现暗环境下拍照喇叭干扰导致竖条纹,在PA输出端增加对地1UF或者470nf 电容后,条纹消失,前期原理图检查的时候,有看到贵司参考截图对地1uf 是NC 的,请问是基于什么原因NC 的,贴1uf或者470nf 是否有风险,谢谢!
感谢您对TI产品的关注!
关于你的TAS2563咨询,PA的out引脚的capacitor是EMI filter的电容。
可选的, 根据输出情况调节。
datasheet中有说明,如果你加了电容的话,就要加EMI ferrites L2&L3。
VSNS_P, VSNS_N should be connected between the EMI ferrite and the speaker if EMI ferrites are used on OUT_P, OUT_M.
EMI ferrites must be used if EMI capacitors are used on OUT_P, OUT_M